结果:找到"科普 电脑 DIY",相关内容1000条
- 铺铜功能疑问
- 专业版如果要实现大面积铺铜,有规则的图案,比如扇形,各铺铜区间加元器件焊盘,铺铜区当导线使用,该怎么操作?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 普通 发帖人:Cogae 发帖时间:2022-08-12 22:55:00
- 电脑知识科普:那些年我们用过的接口》》》》》》》》》》》》》
- 电脑人人都会用,但是对于电脑接口,哪怕是软件工程师也有叫不上来的时候,今天就来看看电脑上的那些接口,也是对于设计外设的一个辅助(可以自己制作的pcie声卡)常用的一个都不讲哦先上一大堆图。。。。。。。。。。。。这样外露接口就全部介绍完毕,这也是人们所熟知的接下来谈谈机箱里的接口,PCI和PCI-E接口PCI接口过于老了,占空间加上速度低,在新的主板上已经完全消失了PCIE接口速度快,体积小,在新主板中被大量设置,有趣的一点是,我们可以看出,无论长短PCIE接口,其总有一部分槽是等长的,这个槽是供电槽,而另一侧的槽就是数据槽,根据长短可以分成x1到x16,这就决定了PCIE的一个独特特点,你可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-15 12:42:00
- 装机不求人(一)搭建一个软件工作平台吧。。。。
- 作者实在想不到写什么了。。。。。。于是再写一个装机系列吧,。。。。。。。。首先介绍配置:主板:微星B350MGAMEINGPLUS电源:安钛克AP500硬盘:西部数据蓝盘1T固态:戴尔原装120G闪迪内存:光威8GDDR4显卡:660TI三手卡(有点惨。。。。。。反正就亮个机)CPU:R52600这台电脑用于运行专业软件和视频处理等等领域,算是入门的一台小工作站。CPU可升级,后期可以升级成2700X,搭配专业ECC内存,作为专业工作站使用。(配图B350)在这里也科普一下相关知识:》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-15 12:08:00
- 科技杂谈2。逼人发疯的PID
- 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
- 科技杂谈4.游戏党绕不开的话题——显卡和CPU的近期推荐
- 好像在这里再谈这个都有点烂大街了。。。。。。但本人保证,一定写点在别处很难发现的东西,文末还有装机福利送出哦(>3<)1.显卡这一项主要针对于游戏用户,和特殊要求人群,毕竟一般办公影音和轻度游戏用CPU的核芯显卡就足矣,当核显性能不足时,就需要上独立显卡了。简单谈谈现阶段的显卡选购问题首先一定要不贪小便宜,现阶段市场上挖过比特币的矿卡比较多,性能是有,但普遍短命矿卡的重灾区主要在GTX1060,RX580,RX470,RX480,上比较泛滥。避开这几个重灾区,要是预算足够,推荐购入新出的显卡,像RX590,RTX2060,之类的均可或者在公司的官方店铺,购买有质保的常见矿卡型号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 DIY 数码 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 15:25:00
- 科技小知识2.电脑简单故障排查
- 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
- 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
- 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。 绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。一般家用的话就以黑盘...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
- 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
- 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
- 史上最强物理学科普!!!【完整版,长文,附全球最前沿实验室多图】
- 备注:本文由“中科院物理所”整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。感谢原作者!“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《TheShapeofInnerSpace》。凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《TheShapeofInnerSpace》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 物理 科普 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-28 14:12:00
返回